Renesas Synergy™

FAQ 1011106 : トレース端子を持つRXファミリMCUとE1/E20エミュレータを接続する場合、トレース機能が割り付けられている端子(TRCLK、TRSYNC、TRDATAx)はトレース機能以外の端子として使用できますか?

回答

【E1】

  • はい。
    トレース機能が割り付けられている端子は他の機能で使用できます。

【E20】

  • 38ピン接続で使用する場合

    いいえ。
    トレース端子はE20エミュレータに占有されるのでトレース機能以外には使用できません。
    トレース端子をE20エミュレータと接続していない場合でもトレース機能以外には使用できません。

  • 38ピン/14ピン変換アダプタを使用し、14ピン接続で使用する場合

    はい。
    トレース機能が割り付けられている端子は他の機能で使用できます。

適用製品

RX ファミリ
E1 [R0E000010KCE00]
E20 [R0E000200KCT00]
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください