Renesas Synergy™

FAQ 105975 : HEWからE8a/E8に接続する際に選択する3つのモードの違いを教えてください。

Q: 質問

High-performance Embedded WorkshopからE8a/E8に接続する際に選択する3つのモードの違いを教えてください。

 


A: 回答

High-performance Embedded WorkshopからE8a/E8接続時に表示されるエミュレータ設定(*1)ダイアログで設定可能なモードの仕様は以下のとおりです。

 

  1. フラッシュメモリデータを消去して起動(*2)
    E8a/E8接続時にE8a/E8用ファームウェアをターゲットマイコンのフラッシュメモリに書き込むモードです。 初めてE8a/E8をユーザシステムに接続する場合は、このモードを選択してください。 このモードでは、接続後に全てのフラッシュメモリ領域がE8a/E8によって、消去されます。
  2. フラッシュメモリデータを保持して起動(*3)
    このモードは、既にフラッシュメモリ上にファームウェアが書き込まれている場合のみ使用することが可能なモードです。 接続後の動作はフラッシュメモリデータを消去して起動モードと同じですが、E8a/E8接続時にフラッシュメモリを消去しません。 フラッシュメモリを消去せずにE8a/E8を接続する場合に使用できます。
    *R8C/10, R8C/11, R8C/12, R8C/13グループでは、フラッシュメモリデータを保持して起動モードはご使用になれません。
  3. フラッシュメモリデータの書き込み(*4)
    このモードは、簡易プログラマとしてE8a/E8を使用する場合に使用するモードです。プログラムのデバッグはできません。 メモリウィンドウなどに表示される値はダミー値となります。 このモードでは、E8a/E8接続時に全てのフラッシュメモリ領域がE8a/E8によって消去されます。

注意
E8エミュレータソフトウェアのV.2.09 Release 00より古いバージョンでは、それぞれ以下のとおり表示されます。

1. Select Emulator Mode
2. Download emulator firmware
3. Does not download emulator firmware
4. Writing Flash memory

 

適用製品

E8
E8a
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください