Renesas Synergy™

FAQ 104335 : E7、E8またはE8aエミュレータのRun Time Count機能の分解能

Q: 質問

E7、E8またはE8aエミュレータのRun Time Count機能で実行時間を計りましたが分解能がms単位のようです。 もっと細かい時間を測定したいのですが可能でしょうか。

 


A: 回答

E7、E8およびE8aエミュレータのRun Time Count機能のタイマリソースはホストPCです。
そのためms単位以下の細かい時間を測定することはできません。 また、デバッガソフトの処理時間も実行時間に含まれますのでご注意ください。

なおE8aエミュレータでは、マイコン内蔵のタイマを使って精度の高い時間計測をする方法があり、これををアプリケーションノートで紹介しています。ご参照ください。
 「E8aエミュレータ Start/Stop機能の概要と時間計測への応用例」 (RJJ06J0055-0100) 

 

適用製品

E7
E8
E8a
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください