Renesas Synergy™

FAQ 104324 : デバイスグループは変更できるのですか?

回答

いいえ、変更はできません。

E10A-USBでは一度設定したデバイスグループの変更は出来ません。
設定されているデバイスグループ以外のデバイスグループのデバイスをご使用になる場合は、別売りの「デバイスグループ追加用ライセンスツール」をご購入頂き、デバイスグループを追加して頂く必要があります。

「デバイスグループ追加用ライセンスツール」はE10A-USBにデバイスグループを追加するためのソフトウェアで、デバイスグループ毎に準備され、CD-ROMの形で販売しています。

ライセンスはE10A-USB 1台につき、1ラインセンスです。
従って、お手持ちのE10A-USB全てに、デバイスグループを追加される場合、「デバイスグループ追加用ライセンスツール」はE10A-USBの台数分が必要になります。
なお、"デバイスグループ追加用ライセンスツール"を追加、複数のデバイスグループが使用できる場合、デバイスグループを切り換えて使用することが可能です。
詳しくは以下のサイトをご参照ください。
E10A-USB[デバイスグループ追加用ライセンスツール]

【デバイスグループの切り替え方法】
エミュレータソフトウェアのインストールにより作成される、
[スタートメニュー] -> [プログラム] -> [Renesas High-performance Embedded Workshop] -> [Tools] -> [Setup tool for E10A-USB Emulator] -> [対象となるデバイスグループ名]
で起動するSetup tool for E10A-USB Emulator を実行することで、デバイスグループの切り替えができます。

適用製品

E10A-USB
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください