Renesas Synergy™

FAQ 1010592 : エミュレータ(E1/E20/IECUBE等)を使用しデバッグしています。 プログラムのダウンロード後、CS+ (デバッグツール)上ではプログラムは動作していますが、実機基板は動作していません。 また、E1またはE20を使用している場合、RESETランプが消えず、RUNランプが点灯していません。

回答

プログラムをシミュレータにダウンロードしている可能性があります。
プロジェクトツリー内のデバッグツール選択が使用しているエミュレータかどうかを確認してください。

デバッグツールの選択は下記にて可能です。 

[デバッグツールの選択方法] 
プロジェクトツリー内のデバッグツールを選択し右クリック
->「使用するデバッグツール」を選択
-> 実際に使用しているツールを選択

 

適用製品

CS+ (旧 CubeSuite+)
E1 [R0E000010KCE00]
E20 [R0E000200KCT00]
IE850 (旧 IECUBE2)
IECUBE
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください