Renesas Synergy™

FAQ 1000043:E8aの電源供給機能を使用するとロードモジュールをダウンロードした時に、書き込みが失敗します。

Q: 質問

E8aの電源供給機能を使用するとロードモジュールをダウンロードした時に「Error erasing flash memory」が表示され、書き込みが失敗します。

 


A: 回答

E8aの電源供給機能はPCのUSB電源性能に依存するため フラッシュ書き込み時の定格電圧に合致した電圧が供給されない場合があります。 そのため、フラッシュメモリの消去ができず、このエラーが表示されます。

確実に書き込みを行いたい場合、E8aからの電源供給機能は使用せず、 別途マイコンの書き込み電圧に合致した電源をユーザシステムに 供給してください。

ユーザシステムに外部から電源を供給する場合は、E8a起動時(*)に開く エミュレータ設定ダイアログの[エミュレータモード]タブの[エミュレータからの電源供給]のチェックを外して、OKを押してください。

(*)High performance Embedded Workshop のメニューから [デバッグ]->[接続]を選択した時など

 

適用製品

E8a
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください