Renesas Synergy™

FAQ 1011085 : E1、E20エミュレータとRL78ファミリマイコンのTOOL0端子のプルアップ抵抗値の推奨が「1kΩ」となっていますが、この定数の根拠は?

回答

E1、E20エミュレータとマイコンはTOOL0端子のラインで通信速度1MbpsのUART通信を行っていますが、このラインはN-chオープンドレインです。 そのため、十分にHighレベルを確保できるように計算した値が1kΩです。

 

適用製品

RL78 ファミリ
CS+ (旧 CubeSuite+)
E1 [R0E000010KCE00]
E20 [R0E000200KCT00]
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください