Renesas Synergy™

FAQ 106095 : M16C、R8Cファミリマイコンを使用したE1, E20, E8aまたはE8(保守製品)システムにおいて、正しいIDコードを入力しているにもかかわらず、 「ID code error」が表示されます。

Q: 質問

M16C、R8Cファミリマイコンを使用したE1, E20, E8aまたはE8(保守製品)システムにおいて、正しいIDコードを入力しているにもかかわらず、 「ID code error」が表示されます。


A: 回答

以下を確認して下さい。

  1. ソースプログラムのファイル名およびディレクトリ名にASCII文字以外の文字が含まれていないか。
    • ソースプログラムのファイル名およびディレクトリ名にASCII文字以外の文字が含まれていると、IDコードが正しく設定されない事があります。
    • ソースプログラムのファイル名およびディレクトリ名にASCII文字以外の文字を使用しないで下さい。

    上記制限事項に該当する場合、IDコードが全桁00になる可能性がありますので、全桁00をIDコードとして入力してください。なお、IDコードを再入力する際は、一度基板の電源をOFFにし、再度接続操作を行った後に実施してください。

    上記制限事項については、以下も参照して下さい。
    FAQ 104698

  2. M16Cファミリマイコンの場合、NMI端子がNC(未接続)になっていないか。
    • NMI端子が未接続となっているとノンマスカブル割り込みが発生し、マイコンがエミュレータと通信できず、「ID code error」を検出することがあります。
    • M16Cファミリマイコンではリセット直後は常にNMI入力になっているため、起動時にNMI端子がHighになるよう必ずプルアップしてください。
  • 上記トラブルシュートに該当しない場合は、以下のFAQを参照して下さい。
    FAQ 106850

適用製品

E1 [R0E000010KCE00]
E20 [R0E000200KCT00]
E8a
E8
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください