Renesas Synergy™

FAQ 106004 : エラーメッセージ「Communication Timeout Error」

Q: 質問

E8aもしくはE8エミュレータの ”フラッシュメモリデータの書込みのみ”のモードでエミュレータを起動して 複数のロードモジュール(motファイル)のダウンロード(書き込み)を行なうことが 出来ますか? また、複数のmotファイルをダウンロード(書き込み)すると、 M16Cファミリマイコンの場合、誤ったチェックサム値が表示されます。 H8ファミリマイコンの場合、「Communication Timeout Error」が出力されます。対策を教えてください。


A: 回答

”フラッシュメモリデータの書込みのみ”のモードでエミュレータを起動した場合、 motファイルのダウンロードは一度しか行えません。 また、ダウンロード以外のデバッグ操作は行えません。

複数のmotファイルを書き込みたい場合は、それらのmotファイルをいったん結合する必要があります。
例えば、弊社の書き込みツールであるフラッシュ開発ツールキット(FDT)ではmotファイルの結合機能があります。
詳細はフラッシュ開発ツールキットのマニュアルを参照してください。

適用製品

E8a
E8
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください