Renesas Synergy™

FAQ 1010361 : RL78ファミリマイコンをE1またはE20を使用してCS+環境でデバッグしていますが、マイコン単体でプログラムを動作させると意図した動作になりません。

回答

以下を確認してください。

  • デバッグで使用したロードモジュールファイルをダウンロードしていないか?

    デバッグで使用したロードモジュールファイルにはオンチップデバッグ用の処理プログラムが入っているので実際の動作と異なります。

    デバイス単体で動作確認を行う場合はRenesas Flash Programmerでプログラムをダウンロードしてください。
    Renesas Flash Programmer製品ページ

  • RAMパリティ・エラーによるリセットが発生していないか?

    デバッグ時、プログラムのダウンロードの際にデバッガがRAMを一時的に使用しますので、RAMパリティ・エラー検出機能が自動的にOFFに設定される場合があります。

    RAMパリティ・エラー検出機能はデフォルトでONの設定となっているため、RAMパリティ・エラーによるリセットが発生してい る可能性があります。意図した設定でない場合、本機能をOFFに設定してください。

    RAMパリティ・エラー検出機能の詳細はデバイスのユーザーズマニュアルをご確認ください。

適用製品

CS+ (旧 CubeSuite+)
E1 [R0E000010KCE00]
E20 [R0E000200KCT00]
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください