Renesas Synergy™

FAQ 1000149: H8S,H8SX用E10A-USB (HS0005KCU01HまたはHS0005KCU02H) を使用してダウンロードを行ったところ、以下のエラーメッセージが出力されました。

Q : 質問

H8S,H8SX用E10A-USB (HS0005KCU01HまたはHS0005KCU02H) を使用してダウンロードを行ったところ、以下のエラーメッセージが出力されました。 対処方法を教えてください。

Not enough memory


A:回答

本エラーメッセージは、ダウンロード先のメモリに正しくアクセスができなかった事を示します。 以下に該当していないか確認ください。

  • ダウンロード先のアドレスが対象マイコンのリザーブ領域を含んでいる。
  • ダウンロード先のアドレスが対象マイコンのアドレス空間を超えている(H'1000000以上のアドレスを含んでいる)。

適用製品

HS0005KCU01H
HS0005KCU02H
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください