Renesas Synergy™

FAQ 1010005 : プログラムのダウンロード前にデータフラッシュを消去する方法はありますか?

Q: 質問

E1またはE20を使用し、RL78ファミリをデバッグしています。

ダウンロード前にフラッシュROMを消去する設定(*)でプログラムをダウンロードしていますが、データフラッシュ領域が消去されません。 プログラムのダウンロード前にデータフラッシュを消去する方法はありますか?

*E1またはE20のプロパティパネルから[ダウンロード・ファイル設定]タブで[ダウンロード前にフラッシュROMを消去する]を[はい]に選択


A: 回答

CS+では、プログラムのダウンロード前にデータフラッシュ領域を消去する方法はありません。

プログラムのダウンロード後であれば、以下の手順でデータフラッシュ領域も含むメモリ領域を一括して初期化することができます。

  1. プログラムをダウンロードした後、メモリパネル上で右クリックする。
  2. コンテキスト・メニューから「初期化」を選択しメモリ初期化ダイアログを表示する。
  3. 「開始アドレス/シンボル」と「終了アドレス/シンボル」に初期化したい領域のアドレス範囲を指定し、「初期化データ」にメモリに書き込む値を指定してOKをクリックする。

なお、Renesas Flash Programmer(RFP)であれば、プログラムのダウンロード前にデータフラッシュ領域を含む全フラッシュ領域を消去してからプログラムを書き込む事が可能です。

詳細は、Renesas Flash Programmer(RFP)のユーザーズマニュアルを確認してください。

適用製品

CS+ (旧 CubeSuite+)
E1 [R0E000010KCE00]
E20 [R0E000200KCT00]
Renesas Flash Programmer
RL78 ファミリ
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください