Renesas Synergy™

FAQ 1000042 : プログラムをダウンロードしようとすると「not enough memory」 のメッセージが表示されて、ダウンロードできません。

R32C/100シリーズのマイコンの予約領域にプログラムがダウンロードされている可能性があります。

High performance Embedded Workshopのメニュー「表示」->「マップ」を選択し、mapファイルを表示させ、セクションの設定が適切であるかを確認して下さい。

ターゲットマイコンの予約領域については、マイコンのハードウェアマニュアルを確認して下さい。

適用製品

E8a
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください