Renesas Synergy™

FAQ 104551 : E1, E20, E8a, E8(保守製品)およびE7エミュレータ(保守製品)を起動しマイコンと接続時ID Codeの入力を要求するダイアログが表示されました

Q: 質問

E1, E20, E8a, E8(保守製品)およびE7エミュレータ(保守製品)を起動しマイコンと接続を行う途中でID Codeの入力を要求するダ イアログが表示された場合、何を入力すればよいのでしょうか。


A: 回答

H8ファミリマイコンとM16CおよびR8Cファミリマイコンで仕様が異なりますので注意してください。

  • H8ファミリマイコン
    フラッシュメモリデータを消去して起動
    (*1)モードで起動した場合
    入力した値をマイコンのフラッシュメモリに書き込みます。
    お客様の任意の4桁(0000などFFFF以外の16進四桁まで入力可能です。)を入力してください。
    このとき、フラッシュメモリ内容はすべて消去します。IDコードの設定により、次回フラッシュメモリデータを保持して起動(*2)モードで起動した場合、設定したIDコードの入力により、内蔵フラッシュメモリの内容を読み出すことができます

    フラッシュメモリデータを保持して起動モードで起動した場合
    前回フラッシュメモリデータを消去して起動モードで起動した時設定したIDコードを入力してください。
    内蔵フラッシュメモリの内容を読み出すことができます。正しくないIDコードを入力した場合、フラッシュメモリ内容はすべて消去しますので、フラッシュメモリデータを消去して起動モードで再度起動してください。



  • M16CおよびR8Cファミリマイコン
    [フラッシュメモリデータを消去して起動](E8a/E8(保守製品)/E7(保守製品))、
    [フラッシュメモリデータを保持して起動](E8a/E8(保守製品)/E7(保守製品))、
    または[デバッグモード](E1/E20)で起動した場合
    マイコンに書き込まれているIDコードの照合を行います。
    マイコンに書き込まれているIDコードがオールF(14桁)の場合は自動的にデバッガがIDコードの認証を行います。
    オールF以外の場合には、IDコードの入力を求めますので、その場合はマイコンに書き込まれているIDコードを入力してください。
    IDコードが一致した場合に限りデバッグが可能になります。
    デバッグ中にプログラムをダウンロードした場合、ユーザプログラムに書かれたIDコードに関係なく、デバッガはオールFをIDコードとしてマイコンに書き込みます。

    [フラッシュメモリデータの書込み]モード(*3)(E8a/E8(保守製品)/E7(保守製品))
    または、[フラッシュライタモード](E1/E20)で起動した場合

    マイコンに書き込まれているIDコードがオールF(14桁)以外の場合は、IDコードの入力を求めます。
    マイコンに書き込まれているIDコードを入力してください。コードが一致しないかぎりフラッシュの読み出しも消去もできません。
    マイコンに書き込まれているIDコードがオールF(14桁)の場合は自動的にIDコードを認証します。

    このモードでプログラムを書き込んだ場合はユーザプログラムに設定された IDコードが書き込まれます。
    したがって、オールF(14桁)以外のIDコードが書き込まれた場合、次回起動時からはIDコードの入力を求められます。

    注意:
    E8(保守製品)を以下のデバッガと組み合わせて使用している場合、またはE7(保守製品) を使用している場合は、IDコードの値に関係なく、必ずIDコードの入力を求めます。ブランク時のマイコンやユーザプログラムでIDコードを設定していない場合でもIDコード入力を 求められますので、オールF(14桁)を指定してください。
    • R8C/Tiny E8エミュレータデバッガ V.2.04.00 以前
    • M16C/Tiny, M16C/62P E8エミュレータデバッガ V.2.00.00 以前
    • M32C/80 E8エミュレータデバッガ V.2.00.00 以前

注:E8エミュレータソフトウェアのV.2.09 Release 00より古いバージョンでは、それぞれ以下のとおり表示されます。
*1. Download emulator firmware
*2. Does not download emulator firmware
*3. Writing flash memory

 

適用製品

E1 [R0E000010KCE00]
E20 [R0E000200KCT00]
E8a
E8
E7
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください