Renesas Synergy™

FAQ 1010071 : RL78、E1/E20、CS+デバッグ・ツール起動時にエラー発生(E1200416)

Q: 質問

RL78ファミリマイコンをE1またはE20を使用しCS+環境でデバッグしたいのですが、デバッグ・ツールの起動時に次のエラーが表示されます。

「デバッグ・ツールの開始に失敗しました [エラーの直接原因] CPUから応答がありません。RESET、WAITなどの信号やクロック信号に異常がないか確認してください。(E1200416)」


A: 回答

以下を確認してください。

E1またはE20とマイコン間の結線が推奨回路と異なっていないか。

"E1/E20/E2エミュレータ, E2エミュレータLite ユーザーズマニュアル別冊 (RL78接続時の注意事項)に掲載されている推奨接続回路例を参照し、結線を確認してください。
推奨回路の結線と異なる場合、正しく通信ができない場合があります。

例)
RESET端子がプルアップされていない。
端子処理が間違っている。
プルアップ/プルダウン抵抗値が推奨値ではない。

適用製品

CS+ (旧 CubeSuite+)
E1 [R0E000010KCE00]
E20 [R0E000200KCT00]
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください