Renesas Synergy™

FAQ 1000449 : High-performance Embedded Workshop環境でE1/E20使用時のトラブルシュート集

回答

以下の症状に該当していないか確認してください。

また、「以下の症状詳細に該当しない」・「以下のFAQを参照したが問題が解決しない」場合、ご使用のMCUグループ別の「E1/E20エミュレータ, E2エミュレータLite ユーザーズマニュアル別冊」内の「E1/E20エミュレータ使用上の注意事項」のいづれかに該当していないか確認下さい。
「E1/E20エミュレータ, E2エミュレータLite ユーザーズマニュアル別冊」はここからダウンロードできます。

なお、RX600シリーズMCUをご使用の場合、E1/E20 アプリケーションノート CS+ トラブルシューティングガイド (RX600, RX200 シリーズ対応)も合わせて参照ください。

症状分類 対象
エミュレータ
対象MCU 症状詳細 FAQ番号
メッセージが出力される E1/E20 R8C, RX エラーメッセージが表示され、デバッグが中断される。 1000450
IDコードに関する問題 E1/E20 R8C IDコードがわからなくなった場合の対処方法は? 106850
ID Codeの入力を要求するダイアログが表示された場合、 何を入力すればよいか? 104551
IDコードの扱いについて教えてください。 106758
RX IDコードがわからなくなった場合の対処方法は? 1000150
HEW操作時の各種ウィンドウでの問題 E1/E20 R8C, RX [起動設定]ダイアログボックスおよび
[コンフィグレーションプロパティ]ダイアログボックスが表示されない
1000209
ビルドメニューが表示されない 1000151
RX ウォッチウィンドウでcharポインタ型変数のポインタの指し先の値が表示されない 1000625
外部アドレス空間をメモリウィンドウで参照できません。 1011282
ステップ実行時の問題 E1/E20 R8C [ステップアウト]で関数またはサブルーチンから抜けたいが、 [ステップアウト]が完了しません。 1009980
指定のアドレスまで実行し停止後、停止アドレスからステップ実行ができない 1009979
プログラムが動作しない E1/E20 RX High-performance Embedded Workshop (デバッグツール)上では正しくプログラムが動作しません。 1010391
マイコン単体でプログラムを動作させると意図した動作になりません 1011026
通信エラーが発生する E1/E20 RX210 HOCO周波数を変更すると、通信エラーが発生します。 1010359

 

適用製品

E1
E20
High-performance Embedded Workshop
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください