Renesas Synergy™

FAQ 1010072 : RL78、E1/E20、CS+プログラム実行時にエラー発生(E1200416)

Q: 質問

RL78ファミリマイコンをE1またはE20を使用しCS+環境でデバッグしたいのですが、プログラムのダウンロード後、プログラムを実行すると次のエラーが表示されます。

「プログラムの実行に失敗しました。 [エラーの直接原因] CPUから応答がありません。RESET、WAITなどの信号やクロック信号に異常がないか確認してください。(E1200416)」


A: 回答

以下を確認してください。

  1. E1またはE20とマイコン間の結線が推奨回路と異なっていないか。

    "E1/E20/E2エミュレータ, E2エミュレータLite ユーザーズマニュアル別冊 (RL78接続時の注意事項)"に掲載されている推奨接続回路例を参照し、結線を確認してください。
    推奨回路の結線と異なる場合、正しく通信ができない場合があります。

  2. クロックの設定が正しいか。

    外部クロックを使用する場合、デバッグ・ツールの[プロパティ]->[接続用設定]->[クロック]の項で使用するクロックの設定を行う必要があります。

  3. デバッガが使用するスタック領域が確保されているか。

    E1/E20エミュレータ用に4バイトのスタック領域の空きが必要です。
    ユーザプログラムが消費するスタック領域+4バイト分を見積もったスタックポインタを設定してください。
    詳細は"E1/E20/E2エミュレータ, E2エミュレータLite ユーザーズマニュアル別冊 (RL78接続時の注意事項)"->"3.3 デバッグ用資源の確保"->"(b) デバッグ用スタック領域の確保"を参照してください。

適用製品

CS+ (旧 CubeSuite+)
E1 [R0E000010KCE00]
E20 [R0E000200KCT00]
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください