Renesas Synergy™

FAQ 1000208 : E8a接続時に表示される[エミュレータ設定]ダイアログボックスの再表示方法

Q: 質問

 E8a接続時に表示される[エミュレータ設定]ダイアログボックス右下の[今後、このダイアログボックスを表示しない]にチェックを入れると、次回接続時からダイアログボックスが表示されなくなりますが、どうすれば再び表示するようになるのでしょうか。

 


A: 回答

以下のいずれかを行うと[エミュレータ設定]ダイアログボックスが表示されます。

  • キーボードのCtrlボタンを押しながらE8aを接続する。
  • E8a起動後にメニューから[基本設定]→[エミュレータ]→[エミュレータ設定...]を選択して[エミュレータ設定] ダイアログボックスを開いて、右下の[今後、このダイアログボックスを表示しない]のチェックをはずす。
    次回起動時から[エミュレータ設定]ダイアログボックスが表示されます。

 

適用製品

E8a
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください