Renesas Synergy™

FAQ 1000384 : E10A-USBの使用の際のノウハウ集

E10A-USBエミュレータを使用の際に事前に知っておくと役立つ内容のFAQを以下にまとめました。
その他、困ったときにはトラブルシュート集/エラーメッセージ集もご用意しておりますので、参照してください。

カテゴリ
対象MCU
内容
FAQ番号
仕様 共通 HS0005KCU01H(AUD機能なし)とHS0005KCU02H(AUD機能あり)の機能の違いを教えてください。 105705
AUD機能無しのE10A-USB(HS0005KCU01H)を持っています。
36ピンケーブルを購入すればAUD機能が使えるようになりますか。
106566
E8aを使用してH8S、H8SXやSHマイコンのデバッグは可能ですか。 106648
E10A-USBエミュレータにおいて、使用するC/C++コンパイラパッケージの組み合わせによりどのような制限があるのか教えてください。 104605
E10A-USBエミュレータでフラッシュメモリ内蔵マイコンの内蔵フラッシュROM内のデータを読み出すことが出来ますか? 105795
H8S/Tinyシリーズ H8S/TinyシリーズマイコンはE10A-USBエミュレータでデバッグできますか。 106810
SH/Tinyシリーズ SH/Tinyシリーズ(SH7124/SH7125)は、AUD(Advanced User Debugger)デバッグに対応していますか? 106434
SH/Tinyシリーズ
SH7146シリーズ
SH7137シリーズ
SH7080シリーズ
ハードウエアマニュアルにH-UDIの項目がありません。オンチップデバッギングエミュレータとの接続は可能でしょうか。接続可能であれば、参考接続回路を教えてください。 106976
SH7147シリーズ SH7147, SH7142に対応しているE10A-USB エミュレータはありますか? 106997
H8S/2300シリーズ 以下のデバイスはE10A-USBで使用できるでしょうか。
H8S/2364F, H8S/2362F, H8S/2361F, H8S/2360F, H8S/2374RF, H8S/2374F, H8S/2372RF, H8S/2372F, H8S/2371RF, H8S/2371F, H8S/2370F, H8S/2370RF
106477
購入 共通 E10A-USBエミュレータ用ユーザインタフェースケーブルを追加購入できますか。 107381
E10A-USBエミュレータ購入時にデバイスグループを指定する必要がありますか。 1000324
個人ユーザがE10A-USBエミュレータを購入できますか。 106667
セットアップ 共通 E10A-USBエミュレータソフトウェアとデバイスグループ追加用ライセンスツールを同時に購入したとき、インストールの順番はありますか? 104272
エミュレータソフトウェア使用ライセンス(1デバイスグループのみインストールを許諾)を、既に他のデバイスグループがインストールされているE10A-USBエミュレータに、デバイスグループをもう一つ追加インストールする目的で使用することが出来ますか? 104268
デバイスグループは変更できますか。 104324
E10A-USBは使用出来るデバイスが決まっているのですか? 104544
デバイスグループ追加用ライセンスツールの使用ライセンスは、E10A-USBエミュレータ1台分ですか? 104270
接続 共通 H-UDIポートコネクタと端子間の推奨接続例を教えてください。 104213
H-UDIポートコネクタのピン配置を教えてください。 104212
コネクタのNC(ノンコネクト)ピンに何か信号が入っていた場合、影響はありますか? 104225
ダウンロード 共通 E10A-USBエミュレータを使用してダウンロードしたプログラムは、いつメモリに書き込まれるのでしょうか? 105704
マイナス側のアドレスへダウンロードする場合のオフセット指定方法 1000364
H8Sファミリ
H8SXファミリ
H8S,H8SXの外部フラッシュメモリ書込み機能使用時、フラッシュメモリの全領域を使用しない場合でも、全ブロックのアドレスを設定しなければならないのでしょうか。 106800
テクニック 共通 デバッグ機能を使用してプログラム実行中のRAMの値をファイルに記録したい。 1000109
E10A-USB使用時に、ユーザがマイコンに内蔵されているユーザブレークコントローラを使用できますか。 107015
ツールチップウォッチによるメモリ参照をOFFにする方法はありますか。 104557
E10A-USBでプログラムの実行時間を測定する方法を教えてください。 1000220
HEWのウィンドウでI/Oレジスタにライトすると必ずリードします。リードせずライトする方法は? 106644
SH SuperHマイコンに接続されたフラッシュメモリにプログラムを書き込むには、どのようにすればよいですか? 105486
フラッシュ書込み 共通 フラッシュ書込みは、Writing flash memory(フラッシュメモリデータの書き込み)モードで行えるが、量産向けの書込みに対しても、 この方法で問題ないか? 1000303
IDコード 共通 IDコードの扱いについて教えてください。 1000299
チェックサム 共通 Writing flash memoryモードでのsum値の計算方法を教えてください。 106110
環境 共通 一台のPCで複数のE8a、E8、E10A-USB、E10T-USB、もしくはそれぞれを組み合わせてを使うことができますか? 105736
E10A-USBエミュレータ HS0005KCU01H (AUDトレース機能なし) を36ピンコネクタまたは38ピンMictorコネクタを実装したターゲットで使用することは可能でしょうか? 1000211
E10A-USBエミュレータは、英語OSのパソコンで使用することが出来ますか? 105702
H8Sファミリ E10A-USBエミュレータでデバッグ完了後、マイコン単体で動作確認をする場合の注意 事項はありますか。 106575

 

他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください