Renesas Synergy™

FAQ 1000206 : H8Sファミリ用デバッグMCUボードを使用して起動する際またはデバッグ中にCommunication timeout error またはError H-UDI bootが発生する。

回答

以下を確認してください。

    1. クロックは入力されているか
      デバッグMCUボード単体で使用する場合:EXTAL,XTALのスイッチ設定をONにしてください。
      ユーザシステムと接続する場合:EXTAL,XTALのスイッチ設定をOFFにしてください。
      またユーザシステム上からクロックが入力されているか確認してください。

       

    2. 電源は供給されているか
      外部電源から電源ケーブルを介して電源を供給しているか確認してください。

       

    3. ユーザシステムとデバッグMCUボードの接続に問題ないか
      ユーザシステム上のマイコン実装用ICソケットの半田付け状態、および 1ピン位置があっているか確認してください。

       

    4. スイッチ設定は間違っていないか
      モードスイッチ(SW1)のEMLE,MD端子設定に間違いがないか確認してください。 E10A-USBと接続して使用する場合はEMLEはON側に設定する必要があります。

 

なお、スイッチの位置や仕様の詳細についてはデバッグMCUボードユーザーズマニュアル を参照ください。

 

適用製品

E10A-USB
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください