Renesas Synergy™

FAQ 1010584 : CS+環境でE1/E20使用時のノウハウ集

回答

E1/E20をCS+環境で使用時に事前に知っておくと役立つ内容のFAQを以下にまとめました。
その他、困ったときにはトラブルシュート集/エラーメッセージ集もご用意しておりますので、参照してください。

カテゴリ 対象MCU 内容 FAQ番号
ターゲット設計/
結線
RX FINE接続でデバッグ時の結線について 1010478
トレース機能が割り付けられている端子は他の機能で使用できますか? 1011106
V850 デバイスのユーザーズマニュアル上は、H/S端子の記述が無いが、CSI接続で使用できないのか? 1011074
RL78 リセットラインについて 1011084
TOOL0端子のプルアップ抵抗値について 1011085
プログラミング機能 RX 内蔵フラッシュメモリに書き込まれた内容をマイコンが基板に実装されている状態で読み出す方法 1010561
RXマイコンの外部バスに接続されたフラッシュメモリへダウンロードする方法 1010315
V850 V850マイコンの外部バスに接続されたフラッシュメモリへダウンロードする方法 1011075
デバッグ機能 全MCU 指定した任意のアドレス対してアクセスがあった場合にプログラムの実行を停止する方法 1010382
スタートアップ・ルーチンからデバッグを開始する方法 1010357
E1とE20の違い 1010752
RX、
V850、RH850
マイコン端子とユーザポートがマルチプレクスになっている端子機能をデバッグする方法 1010042
RAMモニタ機能(プログラム実行中のメモリ内容表示機能)の使い方 1011027
RX RX用CS+の実行時間計測機能の使い方 1010987
マイコン単体での動作との違い 1011026
高度なテクニック V850、RL78、78K バイナリ・フォーマットへ出力する方法 1010356
IDE・エミュレータの置き換え RX CS+へ移行する方法 1009874
注意事項/
制限事項
RL78 オンチップ・デバッグ・オプションバイトの量産用プログラムに対する設定 1010367

 

適用製品

CS+ (旧 CubeSuite+)
E1 [R0E000010KCE00]
E20 [R0E000200KCT00]

 

他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください