Renesas Synergy™

FAQ 1010583 : CS+環境でE1/E20使用時のトラブルシュート集

回答

以下の症状に該当していないか確認してください。

また、「以下の症状詳細に該当しない」・「以下のFAQを参照したが問題が解決しない」場合、ご使用のMCUグループ別の「E1/E20エミュレータユーザーズマニュアル別冊」内の「E1/E20エミュレータ使用上の注意事項」のいづれかに該当していないか確認下さい。
「E1/E20エミュレータ ユーザーズマニュアル別冊」はここからダウンロードできます。

症状分類 対象 対象MCU 症状詳細 FAQ番号
メッセージが出力される E1/E20 RX,RL78
V850,RH850
エラーメッセージが表示され、デバッグが中断される 1010078
RX 通信エラーが発生する 1010359
IDコードに関する問題 E1/E20 RX IDコードがわからなくなった場合の対処方法は? 1010758
各種デバッグ時での問題 E1/E20 RX 最適化リンケージエディタの機能により算出したCRC-CCITTの結果と、RXマイコンに搭載されたCRC演算器によるCRC-CCITTの結果が一致しません 1010362
RX SW bp仕掛けるとCRC計算が合わなくなる 3000019
RL78 ビルド時に生成されたCRC演算の期待値とプログラムをダウンロード後のCRC演算の期待値が異なる 1010386
全MCU ウォッチ式表示の値が「?」表示される 1011086
プログラムをコメントアウトした部分にブレークポイント設定可能を示すオレンジ色のラインが出る 1011087
プログラムが動作しない E1/E20 RX CS+ (デバッグツール)上で正しくプログラムが動作しません 1010391
マイコン単体でプログラムを動作させると意図した動作になりません 1011026
RL78 ROM化したモジュールを実行すると、_rcopy関数でプログラムが停止する 1010036
マイコン単体でプログラムを動作させると意図した動作になりません 1010361
全MCU CS+ (デバッグツール)上ではプログラムは動作するが、実機基板は動作しない 1010592
CS+上の各種設定/ウィンドウについての問題 E1/E20 RL78 オンチップ・デバッグ・オプション・バイトの値が"オンチップ・デバッグ動作禁止"に設定できない 1010366
RL78,78K0R デバッガ用のデバッグ・モニタ領域の配置を変更できない 1010360
RX トレースパネル上にデータアクセス情報が表示されません 1010363
外部アドレス空間をメモリパネルで参照できません。 1011281
全MCU 「エミュレータシリアルNo.」が所定の場所に、正しく表示されません 1010195
プログラムダウンロード時の問題 E1/E20 RL78 フラッシュROMを消去する設定でプログラムをダウンロードしていますが、データフラッシュ領域が消去されない 1010005

 

適用製品

CS+ (旧 CubeSuite+)
E1 [R0E000010KCE00]
E20 [R0E000200KCT00]

 

他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください