Renesas Synergy™

FAQ 1000255 : E8a/E8の使用の際のノウハウ集

E8aエミュレータを使用の際に事前に知っておくと役立つ内容のFAQを以下にまとめました。
その他、困ったときにはトラブルシュート集/エラーメッセージ集もご用意しておりますので、参照してください
また、E8aのサポート全般に関する情報ページはこちらを参照ください。

カテゴリ 対象
エミュレータ
対象MCU 内容 FAQ番号
基本情報/
ドキュメント
E8a 共通 はじめてE8aエミュレータ、High-performance Embedded Workshop を使って開発をします。
デバッグする上で参考になるドキュメント・情報を教えてください。
1000138
E8a/E8 E8/E8aエミュレータは、英語OSのパソコンで使用することが出来ますか? 106479
H8ファミリ 古いバージョンのコンパイラパッケージはE8a、E8、 E7エミュレータで使用可能ですか? 104308
E8 共通 現在E8を使用していますが、後継品のE8aがサポートしているマイコンにE8を継続して使用することができますか? 106647
ターゲット設計/
結線
E8a/E8 共通 E8またはE8aとマイコンを接続する場合の結線を教えてください 106803
コネクタのNC(ノンコネクト)ピンに何か信号が入っていた場合、影響はありますか? 104225
E8a 共通 E8aとターゲットシステムとの結線方法についての注意事項を教えてください。 1000267
R8Cファミリ マイコンのMODE端子に接続するプルアップ抵抗の値は、4.7kΩ±10%とハードウェアマニュアルに記載されているが、 これ以外の値でプルアップしてはいけないか? 107357
M16Cファミリ FoUSBの10ピンとE8aの14ピンを変換するコネクタはありますか? 107003
基本機能/
基本操作
E8a/E8 共通 エミュレータに接続する際に選択する3つのモードの違い。 105975
一台のPCで複数のE8a、E8、E10A-USB、E10T-USB、もしくはそれぞれを組み合わせてを使うことができますか? 105736
IDコード E8a/E8 共通 ID Codeの入力を要求するダイアログが表示された場合、 何を入力すればよいか? 104551
E8 R8Cファミリ IDコードの扱いについて教えてください。 106668
E8a R8Cファミリ IDコードの扱いについて教えてください。 106758
プログラミング機能 E8a/E8 共通 フラッシュメモリデータの書き込み(Writing flash memory)モードでの チェックサムの計算方法は? 105992
”フラッシュメモリデータの書込み”モードでエミュレータを起動して 複数のロードモジュールのダウンロードは出来ますか? 106004
E8a E1,E20,E8a(High-performance Embedded Workshopと組合せて使用時)、FDTおよび玄1号のチェックサム算出機能の差を教えてください。 1000387
E8aの[フラッシュメモリデータの書込み]モードでの書き込み機能と、FDTの書き込み機能の違いは? 1009861
高度なテクニック E8a/E8 共通 デバッグ機能を使用してプログラム実行中のRAMの値をファイルに記録したい。 1000109
Run Time Count機能の分解能がms単位です。もっと細かい時間を測定したい。 104335
H8ファミリ HEWのウィンドウでI/Oレジスタにライトすると必ずリードします。リードせずライトする方法は? 106644
ユーザプログラミングモードで内蔵フラッシュメモリの書き換えをするとき、エミュレータを接続した状態で行うことは可能か。 106026
エミュレータの置き換え E8a R8Cファミリ エミュレータをE1もしくはE20に変更したいのですが、E8aで使用しているR8Cファミリ用の開発環境をそのまま使用可能ですか。 1009981
注意事項/
制限事項
E8a 共通 デバッグ作業後にフラッシュ書き込みのためにFDTに切り替えてE8aに接続するとき、 およびその逆の操作をするときに毎回E8aのファームウェア更新が必要だが回避する方法は? 1000298
R8Cファミリ Warning : Watchdog timer is a setup to start. Check the value of address 0xFFFF.
このウォーニングの意味は?
1000107
Warning:The register(FFDBh) value was changed from 0xh to 0Fh by emulator.
Warning:The register (FFDBh) value is xxh. Please confirm the register value.
このウォーニングの意味は?
1000108
E8a/E8 M16Cファミリ フラッシュ書込みは、Writing flash memory(フラッシュメモリデータの書き込み)モードで行えるが、 量産向けの書込みに対しても、 この方法で問題ないか? 106576
M16C、
R8Cファミリ
コンパイラNC30WA V.5環境でデバッグしていたプロジェクトをNC30WA V.6環境でデバッグする時の注意事項/制限事項 1000622
R8Cファミリ E8またはE8aを使ってデバッグするときは、UART1機能は使用できないのですか? 105994

 

他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください