Renesas Synergy™

FAQ 1000383 : E10A-USBの使用時のトラブルシュート集

以下の症状に該当していないか確認してください。

また、「以下の症状詳細に該当しない」・「以下のFAQを参照したが問題が解決しない」場合、ご使用のMCUグループ別の「E10A-USBエミュレータ ユーザーズマニュアル別冊」内の「E10A-USBエミュレータとMCUの相違点」に該当していないか確認下さい。

カテゴリ
対象MCU
内容
FAQ番号
メッセージが出力される
共通
エラーメッセージが出力され、デバッグが中断される。
インストール、セットアップ時の問題 共通 インストール時のデバイスグループの選択画面に使用するマイコン名が表示されません。 106973
セットアップツールまたはデバイスグループ追加用ライセンスツールを起動すると「Shift the switch for setting up the emulator to '1' and reinsert the USB cable」が表示され先に進めない。 104608
プロジェクト作成時の問題 共通 「デバッグの設定」ダイアログで「ターゲット」を設定する際、リストから何を選んでよいかわかりません。 106654
エミュレータ接続時の「CPU Select」ダイアログボックスに対象マイコンが表示されない。 106656
接続時の問題 共通 「接続」アイコンが表示されず、デバッグ→接続を選択できません 106805
起動時のDriver Detailsダイアログボックスの Interface、Channelの欄が空欄のまま何も表示されません。 107155
TCP/IPにUSBポートを仮想的に割り当てる機器を使用しているPCにて、E10A-USBエミュレータソフトウェアが正常に起動せず、High-performance Embedded Workshopが異常終了してしまいます。 1010035
メモリ領域の値を正しく参照できない 共通 変数の値を正しく参照できない。 1000046
レジスタに書き込みしたが、意図する設定ができない 共通 エミュレータでI/Oレジスタに書き込みを行っても値が書き換わらない。 106918
ブレークに関する問題 共通 RAMに転送されたプログラムにソフトウェアブレークを設定したが、 ブレークしない。 106655
DMA転送を使用するプログラムを、デバッグ時に内蔵フラッシュメモリ領域にソフトウェアブレークを設定しプログラムを実行すると、エラーメッセージ:[Communication timeout error]が表示されてエミュレーターが動作しなくなります。 106990
HEW操作時の各種ウィンドウでの問題 共通 メモリウィンドウや拡張モニタウィンドウを開けない。 105737
ウォッチウィンドウが表示されない。 また、メニューから ウォッチおよびインスタントウォッチを選択できない。 104559
ウォッチウィンドウに、アセンブラシンボルを登録したいのですが、 常にint型となってしまいます。 106732
defineで定義したマクロ名をウォッチウィンドウでモニタできない。 106820
タスクトレースウィンドウおよびタスクアナライズウィンドウが表示されません。 107499
タスクトレースウィンドウおよびタスクアナライズウィンドウで時間が表示されません。 107498
コマンドラインウィンドウでコマンドを入力しても実行しない。 106991
ソース行とオブジェクトコードが対応していない。 1000046
ダウンロードの問題 共通 プログラムをダウンロードする時間が以前より長くなった。 104318
ユーザプログラムをダウンロードできません。 106992
プログラムをダウンロードすると、"Can't find flash memory tool file" のエラーメッセージが表示されます。 106730
SHファミリ SHマイコン用のE10A-USBエミュレータで、内蔵FlashROMにプログラムをダウンロードし、プログラムを実行(Go)すると "Flash memory write error! Change device"というエラーダイアログが 表示されます。 106478
H8Sファミリ
H8SXファミリ
H8S,H8SXの外部フラッシュメモリ書込み機能を使用していますが、フラッシュ メモリ消去時にエラーが発生します。 106801
H8S,H8SXの外部フラッシュメモリ書込み機能を使用するため、External Flash memory setting ダイアログボックス設定を行いOKを押しましたが「Invalid value」というメッセージが出て先に進めません。 106946
外部フラッシュメモリ書込み機能を使用して書込みを行いましたが以下の現象が発生し、正常に書込みが出来ません。

・プログラムサイズがフラッシュメモリのブロックサイズを超えると、書込みが出来なくなる (書込んだプログラムを実行すると暴走する)
・書込み時にエラーが出ない。
・フラッシュメモリの中身を確認すると偶数ブロック(ブロック0、ブロック2・・・) が消去されている。
106799
外部フラッシュメモリデバッグ機能で4Mバイトを超えるアドレス範囲や256を超えるブロック数を設定するとエラーメッセージで出力され設定できません。 1000256
H8,H8SXファミリの外部フラッシュ書込み機能を使用しているが、プログラムを実行するとPFCR(ポートファンクションコントロールレジスタ)の設定が勝手に書き換わってしまう。 106849
実行時間に関する問題 SHファミリ プログラムの実行時間が予想より長い。 1000363
チェックサムに関する問題 共通 フラッシュメモリデータの書き込み(Writing flash memory)モードでの チェックサムの計算方法は? 106110
本体の故障? 共通 セルフテストを行うと、「INTERNAL LOOP TEST is failed.」が出力されFAIL(STATUS:5001)となる。 1000300
セルフテストを行うと、「Please remove user system and press <Enter> Key.」が出力される。 1000302
その他・ヒント 共通 エミュレータ購入時に添付されていたCD-ROMを紛失しました。インストールしたいのですが、どうすればいいでしょうか? 1000148

 

他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください