Renesas Synergy™

FAQ 1000048 : E8a/E8のエラーメッセージ集

以下のエラーメッセージが表示される場合、以下のFAQを参照してください

ご使用のMCUによってE8a/E8エミュレータの制限事項が異なりますので、ご使用のMCUグループ別の「E8a/E8エミュレータ ユーザーズマニュアル別冊」内の「E8a/E8エミュレータ使用上の注意事項」のいづれかに該当していないかご確認下さい。 「E8aエミュレータ ユーザーズマニュアル別冊」はここから ダウンロードできます。

発生する
タイミング
対象
エミュレータ
対象MCU エラーメッセージ FAQ No
起動時/
接続時
E8a/E8 共通 「このデバイスと接続するため、E8/E8aファームウエアを新しいバージョンにアップデートします (現在のバージョン = x.xx.xx.xxx, 新しいバージョン = x.xx.xx.xxx) よろしいですか?」 105647
「Boot Failed」「Communication Timeout Error」 「Target Missing」「デバイスドライバが見つからないか、接続をキャンセルしました」 106757
「デバイスドライバが見つからないか、接続をキャンセルしました。」 1000210
E8a Driver Error: No available communication devices found. Unable to set default configuration for Renesas E-Series USB Driver 1000044
「Toolcain *****, version ***** is missing from the following project(s) ***** There is no compatible toolchain. Build functionality will not be available」 1000213
R32C/100シリーズ 「ファームウェアのIDが一致しません」 1000603
デバッグ中 E8a 共通(H8ファミリ以外) 「MCUから応答がありません。MCUをリセットしてもよろしいでしょうか?」 1000126
E8a/E8 M16Cシリーズ、
M32Cファミリ
Communication Timeout Error 106669
M16C/62P、
M16C/6Nグループ
106670
M16C/60シリーズ 106811
共通 104333
H8ファミリ Stack Pointer in guarded area 105700
「Programcounter is odd」「Stack pointer is odd」 105701
共通 Not available now. 107543

ユーザープログラムがファームウェア領域と重複しています
Memory area error. It overlaps the system range.

106603
Invalid address value 106096
ILLEGAL INSTRUCTION 107190
Memory area error. It is outside the effective address range 106755
Too many parameters 107423
書き込み時/
ダウンロード時
E8a/E8 H8ファミリ プログラムサイズはフラッシュメモリの範囲を超えています 107262
M16C、R8Cファミリ ID code error 106095
共通 Communication Timeout Error 106004
共通 Can not use RESET function 106902
E8a R32C/100シリーズ not enough memory 1000042
共通 Error erasing flash memory 1000043
H8ファミリ IDコードエラー 106821
E8 H8ファミリ ID code error 105703

 

他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください