Renesas Synergy™

FAQ 1000049 : E8a/E8の使用時のトラブルシュート集

以下の症状に該当していないか確認してください。

また、「以下の症状詳細に該当しない」・「以下のFAQを参照したが問題が解決しない」場合、ご使用のMCUグループ別の「E8a/E8エミュレータ ユーザーズマニュアル別冊」内の「E8a/E8エミュレータ使用上の注意事項」のいづれかに該当していないか確認下さい。
「E8aエミュレータ ユーザーズマニュアル別冊」はここから、「E8エミュレータ ユーザーズマニュアル別冊」はここからダウンロードできます。

症状分類 対象エミュレータ 対象MCU 症状詳細 FAQ番号
メッセージが
出力される
E8a/E8 共通 エラーメッセージが表示され、デバッグが中断される。 1000048
プロジェクト
作成時の問題
E8a M16C/R8C
ファミリ
「オンチップ エミュレータ使用(Use OnChip Debugging Emulator)」のプルダウンメニューがあるが、[None]しか選択できない。 1000041
E8a/E8 共通 [エミュレータ設定]ダイアログの[エミュレータモード]タブで、使用しているMCUのMCUグループ名とデバイス名がプルダウンメニューに表示されません。」 1000258
メモリ領域の値を
正しく参照できない
E8a/E8 H8ファミリ 特定のポートのリード・ライト値が正しくない。 104292
M16C/62P
(フラッシュメモリ内蔵版)
ブロックA領域にデータをダウンロードしたのですが、データが読めない。 105995
E8a 共通 変数の値を正しく参照できない。 1000046
レジスタに書き込みしたが、意図する設定ができない E8a/E8 M16Cファミリ プロテクトレジスタのプロテクトビットPRC2を解除に
設定しても、該当するレジスタのプロテクトが解除できない。
105993
R8Cファミリ デバッガでUiBRGレジスタに値が設定できない。 106784
E8a H8ファミリ エミュレータでI/Oレジスタに書き込みを行っても値が書き換わらない。 106918
ブレークに関する問題 E8a/E8 H8/300H Tiny
シリーズ
デバッグ中にブレークが発生すると、SSU、IIC2、SCI3 がクロックを出力する。 104339
共通 RAMに転送されたプログラムにソフトウェアブレークを設定したが、 ブレークしない。 106655
E8a M16C/64
グループ
ソフトウェアブレークを使用すると、ユーザプログラム実行後の 反応速度が遅くなる。 107017
E8 共通 ソフトウエアブレークポイントを設定してデバッグをした後 High-performance Embedded Workshopを終了し、 再びHigh-performance Embedded Workshopを起動すると ソフトウエアブレークポイントの箇所に不当命令が残っている。 104327
HEW操作時の
各種ウィンドウでの問題
E8a/E8 共通 メモリウィンドウや拡張モニタウィンドウを開けない。 105737
ウォッチウィンドウが表示さない。 また、メニューから ウォッチおよびインスタントウォッチを選択できない。 104559
defineで定義したマクロ名をウォッチウィンドウでモニタできない。 106820
コマンドラインウィンドウでコマンドを入力しても実行しない。 106991
今後、このダイアログボックスを表示しない]にチェックを入れると、ダイアログボックスが表示されなくなった。再表示させるには? 1000208
E8a 共通 ソース行とオブジェクトコードが対応していない。 1000046
E8aでCPU書き換えモードもしくはユーザプログラミングモードでデバッグ時、ユーザプログラムでMCUのプログラム領域に書き込みや消去してもメモリウィンドウに反映されない。 1000221
E8 共通 ウォッチウィンドウに、アセンブラシンボルを登録すると常にint型になるが、他の型で登録したい。 106732
マイコンが意図しない動作を起こす E8a/E8 R8Cファミリ
(R8C/10, 11
グループ以外)
CPU書き換えモードのデバッグ中にプログラムが暴走してしまう。 103922
E8a H8S/Tiny
シリーズ
WDT(ウォッチドッグタイマ)を停止しているにも関わらずWDTリセットが発生する。 107452
M16C、R8C、
740ファミリ
E8aを接続した状態では動作するが、マイコン単体ではプログラムが動作しない。 1000045
E8 H8ファミリ E8でデバッグ終了後、マイコン単体で動作確認をする場合の注意事項。 105246
IDコードに関する問題 E8a/E8 M16Cファミリ
(R32C含む)、
R8Cファミリ用
IDコードがわからなくなった場合の対処方法は? 106850
ダウンロード時間の問題 E8a/E8 共通 プログラムをダウンロードする時間が以前より長くなった。 104318
QzROMへの
書き込みに関する問題
E8a/E8 740ファミリ
QzROM版
フラッシュ開発ツールキット(FDT)とE8aを使用してオンボード書き込みを行っているが、書き込めない。 107063
本体の故障? E8a 共通 いったんセルフチェック(自己診断プログラム)の結果がFAIL(STATUS:0007) となったE8aに再度セルフチェックを行なうと今度はPASSになる。 107500
E8a使用中にE8a本体を動かすとE8aのACTランプが消える事がある。 106750
E8aのACTランプが点灯しない。 107000
その他・ノウハウ E8a/E8 共通 エミュレータ購入時に添付されていたCD-ROMを紛失しました。 1000148
Windows Vista(R)へソフトウェアをインストールしようと思い、ツールニュースを参照し試したがインストールできません。他にインストールする方法がありますか? 1000070
E8a/E8使用時のノウハウ 1000255

 

他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください