Renesas Synergy™

FAQ 104722 : エミュレータデバッガをインストールし、エミュレータをUSBで接続しても、新しいデバイスが認識されません。

Q: 質問

エミュレータデバッガをインストールし、エミュレータをUSBで接続しても、新しいデバイスが認識されません。


A: 回答

USBドライバが、使用しているパソコンに認識されているか、Windowsのデバイスマネージャで確認してください。

Renesas Emulator → Renesas USB Interface 、
Mitsubishi Emulator → Mitsubishi USB Interface 又は、
Mitsubishi Emulator → Renesas USB Interfaceのいずれかを選択し右クリックのプロパティを選択して、「デバイスの状態」が「正常に動作しています。」と表示されていますか?

上記デバイスが見つからない場合は、以下の手順でUSBデバイスドライバをインストールしてください。

  1. エミュレータデバッガがインストールされていることを確認する。
  2. ホストマシンとエミュレータをUSBケーブルで接続する。
  3. エミュレータの電源を投入する。
  4. USBデバイスが検出され、対応するデバイスドライバをインストールするためのウィザードが起動します。
  5. ウィザードのメッセージに従って、インストールを実行するとセットアップ情報ファイル(infファイル)を指定するためのダイアログがオープンします。
  6. エミュレータデバッガをインストールしたディレクトリ下の musbdrv.inf ファイルを指定してください。

USBインターフェイスを搭載したエミュレータは、OSに標準装備されているUSBデバイスドライバを使用できないため、エミュレータデバッガに付属しているドライバ(musbdrv.sys)を必ずインストールしてください。

 

適用製品

PC4700H
PC4700L
PC4701HS
PC4701L
PC4701M
PC4701U
PC7501
M30620T-CPE
M34514T2-CPE
M34519T2-CPE
M34552T2-CPE
M38000T2-CPE
M34509T2-CPE
M34571T2-CPE
 M34559T2-CPE
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください