Renesas Synergy™

FAQ 1010633 : 2SK1292(生産中止品)の熱抵抗値はいくつになりますか。データシートに掲載されていないため教えてください。

2SK1292の熱抵抗は以下のようになります。

  • チャネル・ケース間熱抵抗=3.57℃/W
  • チャネル・周囲間熱抵抗 =62.5℃/W

データシートに熱抵抗の記載がない場合、こちらのFAQを使い算出できます。

適用製品

一般スイッチング用パワーMOSFET
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください