Renesas Synergy™

FAQ 1010630 : 2SK1285のチャネル・ケース間熱抵抗 Rth(ch-c)とチャネル・外気間熱抵抗 Rth(ch-a) を教えてください。

2SK1285の熱抵抗は下記のようになります。

  • チャネル・ケース間熱抵抗 Rth(ch-c):6.25℃/W
  • チャネル・外気間熱抵抗  Rth(ch-a):96.15℃/W

熱抵抗はこちらのFAQのように算出できます。

適用製品

一般スイッチング用パワーMOSFET
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください