Renesas Synergy™

FAQ 1010637 : 2SK2415,2SK2415-Zの採用を検討しています。このパッケージの熱抵抗の記載がないため、教えてください。

2SK2415,2SK2415-Zの熱抵抗は、データシート4ページの 「TRANSIENT THERMAL RESISTANCE vs. PULSE WIDTH」に記載しています。ご参照ください。
データシートに熱抵抗が記載されていない場合、こちらのFAQのように求めることもできます。

注意 本FAQには、生産中止品の情報も含まれています。

 

適用製品

一般スイッチング用パワーMOSFET
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください