Renesas Synergy™

FAQ 1010661 : MOSFET(2SK2723)のアバランシェエネルギー(EAS、EAR)、アバランシェ電流(IAP)を教えてください。

2SK2723は、アバランシェエネルギー(EAS、EAR)、アバランシェ電流(IAP)を規定しておりません。
アバランシェ動作にならない範囲でご使用ください。

注意 本FAQには、生産中止品の情報も含まれています。

 

適用製品

一般スイッチング用パワーMOSFET
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください