Renesas Synergy™

FAQ 1010627 : 熱抵抗はデータシートのPT-Tcの傾きとして、(150℃-25℃) ÷ 35W = 3.57℃/Wとの考えで良いですか?

熱抵抗の算出方法は、 (150℃-25℃) ÷ 35W = 3.57℃/Wで問題ありません。こちらのFAQも併せてご参照ください。

なお、2SK3714の熱抵抗は、データシート3ページの「TRANSIENT THERMAL RESISTANCE vs. PULSE WIDTH」のグラフも参照下さい。

注意 本FAQには、生産中止品の情報も含まれています。

 

適用製品

一般スイッチング用パワーMOSFET
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください