Renesas Synergy™

FAQ 1010660 : MOSFET(2SK3157)を放熱板なして使用したいのですが、チャネル-周囲空気間熱抵抗(θch-a)を教えて下さい。

2SK3157のチャネル-周囲空気間熱抵抗(θch-a)は、任意サンプルの測定参考値が50℃/Wです。

※本データは保証値ではございません。

 

適用製品

一般スイッチング用パワーMOSFET
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください