Renesas Synergy™

FAQ 1008772 : 半導体デバイスの信頼性とはどのようなことですか?

JISによると信頼性とは、

「アイテムが与えられた条件で規定の期間中、要求された機能を果たすことができる性質」
(JIS Z 8115「信頼性用語」)

と定義しています。
簡単に言えば、「ある製品が使用期間中、故障しないで機能する性質」であり、製品の時間的品質を表しています。
この信頼性を更に定量的に計る尺度として、信頼度、故障率、平均故障寿命などがあります。

参照資料:
信頼性ハンドブック 第2章

他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください