Renesas Synergy™

FAQ 104597 : フラッシュ開発ツールキット(Flash Development Toolkit) Ver.3.0 (HS6400FDIW3SR)、V.4(R0C00000FDW04R)には、前回のパラメータを記憶する機能はありますか?

Q: 質問 

[フラッシュ開発ツールキット V.3, V.4] フラッシュ開発ツールキット(Flash Development Toolkit) Ver.3.0 (HS6400FDIW3SR)、V.4(R0C00000FDW04R)には、前回のパラメータを記憶する機能はありますか?


A: 回答 

フラッシュ開発ツールキット(Flash Development Toolkit) Ver.3.0(HS6400FDIW3SR)、V.4(R0C00000FDW04R)の場合、もっとも最近開いたワークスペース順に、最大で4つ "Open arecent project workspace" に表示されます。

このログウインドウのログは、消去することはできません。

 

 

適用製品

フラッシュ開発ツールキット (Flash Development Toolkit)
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください