Renesas Synergy™

FAQ 1010989 : フラッシュプログラマPG-FP5を購入した場合、PG-FP5使用時に必要なソフトウェアも同梱されていますか?

回答

PG-FP5使用時に必要となるソフトウェア(以下)は同梱されていません。ルネサスエレクトロニクスWebサイトから入手してください。

  • プログラミングGUI(USBドライバ含む)
  • PG-FP5用パラメータファイル(PR5ファイル)*
    *使用デバイスにより異なります。

Webサイト: 開発環境 開発ツール > PG-FP5

 

適用製品

PG-FP5
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください