Renesas Synergy™

FAQ 1010991 : RL78マイコンの書き込み禁止/フラッシュ・シールド・ウィンドウの解除方法

Q: 質問

RL78マイコンのフラッシュ・メモリのセキュリティ設定の「書き込み禁止」および「フラッシュ・シールド・ウィンドウ」を以下のフラッシュ書き込みツールで解除する方法を教えてください。 

  • Renesas Flash Programmer(RFP)
  • PG-FP5

A: 回答

「書き込み禁止」および「フラッシュ・シールド・ウィンドウ」の設定を解除するためにはSecurity Releaseコマンドの実行が必要です。
Security Releaseコマンドは、フラッシュ書き込みツールの[動作モード]を[チップ]に設定し[消去]を実行することにより実行されます。

 

適用製品

PG-FP5
Renesas Flash Programmer
RL78 ファミリ
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください