Renesas Synergy™

FAQ 1010965 : CS+、CC-RH、CC-RX、CC-RL、Renesas Flash Programmer、PG-FP5の英語版

Q: 質問

CS+、CC-RH、CC-RX、CC-RL、Renesas Flash Programmer、PG-FP5の英語版を使用したい。


A: 回答

CS+、CC-RH、CC-RX、CC-RL、Renesas Flash Programmer(RFP)、PG-FP5(プログラミングGUI)には日本語版・英語版という区別はありません。
日本語OS以外のPCにインストールすると英語で表示されます。

 

適用製品

CS+ (旧 CubeSuite+)
RH850ファミリ用Cコンパイラパッケージ
RXファミリ用C/C++コンパイラパッケージ
RL78ファミリ用Cコンパイラパッケージ
PG-FP5
Renesas Flash Programmer
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください