Renesas Synergy™

FAQ 1011069:RL78/G13フラッシュセルフプログラミング実行編のSelfFlashWriterは2桁番号のCOMポート(ex.COM10など)に対応していますか?

SelfFlashWriterは2桁番号のCOMポートには対応していません。1桁番号のCOMポートをご使用ください。

適用製品

コードフラッシュライブラリ
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください