Renesas Synergy™

FAQ 104590 : フラッシュ開発ツールキットで Boot failed エラーが出力されます。

Q : 質問

 [フラッシュ開発ツールキット V.2, V.3, V.4 ]
以下のようなエラーが出力されます。推測される原因がありますか?
・ERROR : Boot failed
・No 15024 ERROR : Boot failed

 


A : 回答

これは、フラッシュ開発ツールキットのTimeOutエラーです。
マイコンと通信ができない場合に出力されます。以下を確認してください。

  1. マイコンがブートモードなっているか。
    MDピンの設定、リセットのタイミングを確認してください。

  2. PCとユーザシステムの接続は適切か。

  3. マイコンのSCIポートは、ブートモードが起動するSCIを使用しているか。

  4. 適切なマイコンが選択されているか?

  5. PCのポート設定をFIFOバッファ未使用にしてください。
    [設定方法]
    スタート→コントロールパネル→システム→ハードウェア→デバイスマネージャ
    →ポート(COM)→通信ポート→プロパティー→ポートの設定→詳細設定の画面上から
    FIFOバッファを使用のチェックボックスのチェックをはずしてください。

  6. H8S/2215UFをご使用の場合、ターゲットのクロックを16MHzにしてご使用ください。
    USBブートを使用する場合、16MHzでしか動作しません。

  7. H8S/2212UF、H8S/2218UFご使用の場合、モードの設定を確認してください。
    USBブートを使用する場合、システムクロック  16MHzまたは24MHzでしか動作しません。

 

適用製品

フラッシュ開発ツールキット (Flash Development Toolkit)
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください