Renesas Synergy™

FAQ 1010314 : フラッシュ・ライブラリ実行時にRAMパリティ・エラーが発生しリセットがかかりますが、なぜですか?

回答

フラッシュ・ライブラリのライブラリ関数を実行時にライブラリ関数の引数が初期化されていない場合、RAMパリティ・エラーが発生することがあります。

RAMパリティ・エラーを抑止するにはライブラリ関数実行前に引数を規定値に初期化しておく必要があります。
また使用しない引数であっても規定値範囲内のダミー値の設定や0クリアを行ってください。 各ライブラリ関数の引数の詳細についてはマニュアルの各関数の説明項に掲載しておりますので、合わせて参照下さい。

なお、オンチップ・デバッガ(OCD)を使用時にはOCDによって一部の領域が初期化され、RAMパリティ・エラーが発生しない場合がありますので、注意が必要です。

 

適用製品

コードフラッシュライブラリ
データフラッシュライブラリ
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください