Renesas Synergy™

FAQ 1010803 : RL78ファミリ用EEPROMエミュレーションライブラリは、全てのRL78ファミリで使用できますか?

回答

EEPROMエミュレーション・ライブラリの実行には、EEPROMエミュレーション用のデータ・フラッシュ・メモリとして3ブロック(3KB)以上が必要です(注)。
従って、データ・フラッシュ・メモリが2ブロック(2KB)のマイコンについては(ex.RL78/G12、RL78/L12)、EEPROMエミュレーションライブラリは使用できません。

注:各EEPROMエミュレーションライブラリの必要ブロック数は以下です。

  • EEPROMエミュレーションライブラリ Pack01 : 4ブロック以上
  • EEPROMエミュレーションライブラリ Pack02 : 3ブロック以上

各デバイスに対応するライブラリについては、こちらまたはこちらから「マイコン対応セルフプログラミングライブラリ一覧(日本リリース版)」をご確認ください。

適用製品

コードフラッシュライブラリ
データフラッシュライブラリ
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください