Renesas Synergy™

FAQ 105646:フラッシュ開発ツールキット無償評価版は、有償版(製品)と何が違うのですか。

回答

無償評価版をダウンロードする場合の「お断り」にも記載していますように、無償評価版は以下の点で有償版(製品)と異なっています。

  1. 無償評価版に関するサポートは一切行いません。
    不明な点は取扱い説明書やインターネット上に公開されている情報をお客様ご自身で確認いただき、問題解決をしてください。
    お問い合わせ窓口へのご質問についても、弊社からのご回答をお断 りさせていただきます。
  2. ユーザ登録の対象となりません。
    有償版(製品)をご購入いただきましたお客様は、開発ツール専用のユーザ登録をしていただくことにより、バージョンアップや使用上の注意などのお知らせを直接メールでお知らせするサービスがございます。
    無償評価版ユーザ様は、これらのサービスをご利用いただけません。
  3. 有償版(製品)と異なりアップデートプログラムによるバージョンアップに対応しておりません。最新のバージョンの無償評価版をインストールする場合には、既にインストールされている無償評価版をアンインストールした後に、最新バージョンの無償評価版をインストールしてください。
    なお、無償評価版としてご提供しているのは最新のバージョン・リビジョンに限定しています。過去のバージョンはご提供しておりません。
  4. 表示が異なります。
    無償評価版のフラッシュ開発ツールキットでは、タイトルバーに 『Unsupported Freeware Version』、出力ウインドウに 『This is an unsupported version, a supported release is also available from Renesas』 と表示されます。
    その他の機能・仕様に違いはありません。

最終製品に書込みをする場合は、有償版(製品)をご使用ください。
無償評価版をご使用中に何らかのトラブルがあった場合でも、弊社のサポートができません。
また、無償評価版のライセンス数は1本です。無償評価版であってもルネサスエレクトロニクスに断りなくコピーを配布することは固く禁じます。

 

 

適用製品

フラッシュ開発ツールキット (Flash Development Toolkit)
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください