Renesas Synergy™

FAQ 1010966 : Renesas Flash Programmer(RFP)の有償製品版の提供媒体とライセンス

Q: 質問

Renesas Flash Programmer(RFP)の有償製品版の提供媒体とライセンスに関して教えてください。


A: 回答

提供媒体およびライセンス情報は以下です。

提供媒体
CD-ROM

型名(オーダ名称 :ライセンス数含む)

  • 1ライセンスの場合の型名
    R0C00000FDW12R (Renesas Flash Programmer V2の場合)
    R0C00000FDW13R (Renesas Flash Programmer V3の場合)

  • 複数ライセンスの場合の型名
    R0C00000FDW12R#X (Renesas Flash Programmer V2の場合)
    R0C00000FDW13R#X (Renesas Flash Programmer V3の場合)


    X:ライセンス数(L5, LA, LT, のいずれか)
    L5:5ライセンス
    LA:10ライセンス
    LT:20ライセンス

備考
1. 1ライセンスの場合、型名(オーダ名称)に「#X」は付きません。
2. 1ライセンス=1台のPC

適用製品

Renesas Flash Programmer
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください