Renesas Synergy™

FAQ 1010978:RL78セルフプログラミングライブラリ別のFAQ集

RL78セルフプログラミングライブラリ別のFAQを以下にまとめました。参照ください。

対象セルフプログラミングライブラリ 内容 FAQ番号
全ライブラリ共通 各ライブラリの対応マイコン 1011122
各ライブラリで必要なセルフRAM領域 1011121
エラー RAMパリティ・エラー 1010314
電圧モード 電圧モードの設定 1010769
電圧モードによる違い 1010770
動作周波数の設定 1010004
CS+を用いたデバッグ 1010809
リンクディレクティブファイルの設定例 1010971
セルフRAM領域の配置制御をCS+の[リンク・オプション]で行う場合の注意事項 1011120
ショート・ダイレクト・アドレッシング領域の使用 1010771
セルフRAMの初期化 1011043
消去後のデータ値 1010768
データの上書き 1011044
フラッシュセルフプログラミングライブラリ Type01 エラー 消去エラーの要因 1010808
事前設定完了前の関数実行エラー 1010778
ブート・スワップ ブート・スワップ中の電源瞬断後の新旧ブート・プログラムのデータ値 1010765
ブート・スワップ中の電源瞬断後のブート・プログラム領域 1010766
ブート・フラグ設定変更中の電源瞬断後のブート・フラグ値 1010767
ブート・スワップ後のブロック番号 1011117
ブート・スワップ後に消去した場合のブート領域 1011118
内部ベリファイとは 1010805
フラッシュセルフプログラミングライブラリ実行編 SelfFlashWriterのCOMポート 1011069
SelfFlashWriterでEPV Failed (05H, Parameter error) 1010995
CS+でワーニングW0071とW0072 1010996
ブート領域からフラッシュ領域への関数呼び出し処理 1010997
コードフラッシュメモリ操作中の読み出し 1011047
書き込み/消去処理中に電源瞬断が発生した場合のデータ 1011072
データフラッシュライブラリ Type04 エラー 消去エラーの要因 1010808
PFDL_Open()関数を実行後、プログラム暴走 1010541
エラー発生時の推奨対処方法
(消去エラー、ブランクチェックエラー、書き込みエラー、内部ベリファイ・エラー)
1011175
データフラッシュライブラリとEEPROMエミュレーションライブラリの同時実行 1010807
ライブラリ・サイズ 1010310
データ・バッファの容量 1010311
内部ベリファイとは 1010805
データフラッシュライブラリを使用しないデータの書き込み/消去 1011070
データフラッシュライブラリを使用しないデータの読み出し 1010777
データフラッシュメモリ操作中の読み出し 1011045
書き込み/消去処理中に電源瞬断が発生した場合のデータ 1011072
EEPROMエミュレーションライブラリ Pack01 EEPROMエミュレーションライブラリは何をするためのもの?
Pack01とPack02の違いは?
1011082
エラー EEL_Init()関数でエラーが発生 1010540
FAL_Init関数でFAL_ERR_CONFIGURATION(0x21)エラーが発生 1010304
データフラッシュライブラリとEEPROMエミュレーションライブラリの同時実行 1010807
ライブラリの対応マイコン(RL78ファミリ) 1010803
EEL_Handler関数の推奨実行間隔 1010972
書き込みデータの電位レベル確認 1010806
DFLENの操作タイミング 1010804
データフラッシュメモリ操作中の読み出し 1011045
書き込みデータのアドレス指定による読み出し 1011116
ブロック状態フラグが使用禁止の状態になる条件 1011071
EEL_CMD_CLEANUPコマンド実行中に電源瞬断が発生した場合のデータおよび該当ブロック 1011119
EEPROMエミュレーションライブラリ Pack02 EEPROMエミュレーションライブラリは何をするためのもの?
Pack01とPack02の違いは?
1011082
エラー EEL_Init()関数でエラーが発生 1010540
FDL_Init関数でFDL_ERR_CONFIGURATION(初期化エラー)発生 1011174
データフラッシュライブラリとEEPROMエミュレーションライブラリの同時実行 1010807
ライブラリの対応マイコン(RL78ファミリ) 1010803
内部ベリファイとは 1010805
EEL_Handler関数の推奨実行間隔 1010972
EEL_CMD_WRITEコマンド実行中に電源瞬断が発生 1010973
EEL_CMD_REFRESHコマンド実行時にコピー先のブロックで異常が発生 1010974
データフラッシュメモリ操作中の読み出し 1011045
書き込みデータのアドレス指定による読み出し 1011116
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください