Renesas Synergy™

FAQ 1009128 : 保護ダイオード(Protecting Diode)

IC内部の入力回路に、定格を越える電圧印加で、電源やグランドに電流をバイパスさせるよう設置しているダイオードです。
これにより、静電気やノイズの影響が軽減されます。
ただし通常、保護ダイオードの特性は規格保証していませんので、定格を越えても良いという訳ではありません。
必要に応じて、ノイズ・クリッピング・ダイオードを外部に設置してください。

他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください