Renesas Synergy™

FAQ 1009018 : 故障率(Failure Rate)(λ)

単位は、Fit を用い、Failure in time の略称です。
単位時間当りに故障する確率で、1 FIT = 1×10-9/時間 と表すことができます。

故障率は、あくまで予測値であり、お客様での使用条件(電圧、デューティなど)と使用環境(温度、湿度など)により値は変ります。

詳細は 半導体 品質/信頼性ハンドブック を参照してください。

他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください