Renesas Synergy™

FAQ 1005767 : ツェナー電流はどこまで流せますか?

ツェナー電流の許容値は、ツェナー電圧、通電条件 (使用条件)、実装条件により異なります。
基本的には、お客様使用条件にて接合温度を算出していただき、絶対最大定格接合温度 (Tj) を越えていないことをご確認ください。

考え方と接合温度の算出方法はホームページ掲載の下記資料をご参照ください。
「定電圧ダイオードおよびノイズ・クリッピング・ダイオードの使用上の諸注意」

適用製品

定電圧用ツェナーダイオード
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください