Renesas Synergy™

FAQ 1005845 : RD6.2S B1の規格表示は「1」を捺印してあるのですが、B規格品の場合どのような表記になるのですか?

B規格品のご要求にはB1、B2、B3のいずれか規格でお応えしています。
したがって、B規格品といった表記はなく、「1」,「2」,「3」のいずれかの捺印となります。

 

適用製品

定電圧用ツェナーダイオード
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください