Renesas Synergy™

FAQ 1011172 : 初めてCS+をインストールしたのですが、CS+で使用できない機能があります。

Q: 質問

初めてCS+をインストールしたのですが、CS+で使用できない機能があります。


A: 回答

新規でCS+をインストールした場合、CS+のプラグイン(解析機能、コード生成等)がデフォルトでOFFになっています。以下の方法でCS+を起動後にプラグインをONにしてください。

CS+の”ツール”->”プラグインの管理”を選択し、起動したダイアログでプラグインにチェックをしてください。

プラグインの管理ダイアログの説明は、こちらを参照してください。

なお、CS+ V6.00.00 以降では、プラグイン管理ダイアログ中の追加機能のプラグインはデフォルトでONの設定になっています。CS+を初めてインストールして、初めて起動する際に、このデフォルト設定の内容で動作します。

 

適用製品

CS+ (旧 CubeSuite+)
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください